This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:10MHz TTL 发送器和接收器 IC

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1233270/sn74lvc3g17-10-mhz-ttl-transmitter-and-receiver-ic

器件型号:SN74LVC3G17
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17

大家好、

该查询与下面的另一个 E2E 主题相关。

e2e.ti.com/.../10-mhz-ttl-transmitter-and-receiver-ic

根据我们的客户,

如果我打算使用74LVC3G17进行发送和接收、同时将同轴电缆用作传输介质、我可以预期获得多大的数据速率? 假设信号在接收器端接50欧姆。

要驱动50欧姆端接、我必须将多个输出连接在一起。 它们始终是相同的级别、因此不会出现争用。

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50 Ω 终端与 TTL 无关。

    请指明接收器的电气特性、尤其是其 VIL/VIH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    感谢您的答复。  74LVC3G17 将在客户应用中用作发送器和接收器。 我们的客户 如果将 74LVC3G17用于发送器和接收器、想要了解数据速率。

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可通过多种不同的方法来端接传输线路;请参阅 LVC 设计人员指南的第1-27…29页。 最简单的方法是在变送器处串联电阻器、允许使用单通道栅极(SN74LVC1G17)、但如果适合您的情况、您可以选择另一种。

    LVC 在3.3V 下支持175MHz 频率。一些端接技术可能会降低该频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    请在下方查看我们的客户反馈。

    可以将 LVC 器件的 IO 组合在一起以提供更高的驱动能力吗?  关于提高驱动强度的问题没有得到解答。

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是允许的。 请参阅 [FAQ]我可以将 CMOS 逻辑器件的两个输出直接连接在一起吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Danilo.