This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:我想更改 I2C 缓冲器(PCA9600)。 用于长距离 I2C 总线通信。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517-Q1, TCA39306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1233612/lsf0102-q1-i-want-to-change-the-i2c-buffer-pca9600-used-for-long-distance-i2c-bus-communication

器件型号:LSF0102-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA39306-Q1、TCA9517-Q1

您好!

我正在寻找汽车 I2C 缓冲器。

我通常使用 PCA9600 (其他公司)。 但这不是汽车产品。

我的选择是否可与 PCA9600互换?

[我的选择]

LSF0102QDCURQ1 (TI)

TCA39306DCURQ1 (TI)

*所需频率: 1MHz

或者... 请介绍 TI 产品。

(PCA9600方框图)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0101-Q1和 TCA39306-Q1是无源开关;它们只用于电压转换。

    唯一的汽车缓冲器是 TCA9517-Q1、该缓冲器仅以400kHz 的频率运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。

    我确认400kHz 没有问题。

     

    请允许我再问一个问题。

    连接 I2C 缓冲器

    问题1: 这是可行的吗?  连接 SDAB-SDAB (SCLB-SCLB)、SDAA-SDAA (SCLA-SCLA)。

    *原因:更好吗? 使 A (B)和 A (B)相同。

    问题2. 这是可行的吗?  将 TCA9517-Q1连接到 PCA9600。

    *原因:新硼业[TCA9517-Q1]。 旧电路板[PCA9600]。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. B 侧端口有失调电压、不得连接在一起。

    2. PCA9600的 SX/SY 引脚具有失调电压。 TX/TY 和 RX/RY 引脚无电压偏移、可连接至 TCA9517-Q1的 B 侧引脚。