This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G14:当 Vcc = 5.0V 时、VIN = 1.0V 方波不会导致 Vout = 5.0V 方波

Guru**** 2508225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G14, SN74AHC1G14, SN74LXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1233933/sn74ahct1g14-vin-1-0-v-square-wave-is-not-resulting-in-a-vout-5-0-v-square-wave-for-vcc-5-0-v

器件型号:SN74AHCT1G14
主题中讨论的其他器件: SN74AHC1G14SN74LXC1T45
我一直在 LTSpice 上仿真 SN74AHCT1G14。 根据数据表、 当 Vcc = 5.0V 时、Vt+(min)= 1.0V 和 Vt-(min)= 0.55V。因此、当 Vin = 1.0方波时、我预计 Vout 为5.0V 方波。 这是因为该元件是一个施密特触发反相器、每当输入波形达到 VT+ (b/w min 和 max)或 VT-(b/w min 和 max)时、就会开关输出波形的边沿。 然而、当我在 LTSpice 上仿真 SN74AHCT1G14时、Vout 只是一条5.0V 的平坦曲线。 仅当 Vin 为3.0V 方波时、Vout 才为5.0V 方波。 即使 Vin 为2.5V 方波、尽管 Vin 明显达到 VT+(max)或 VT-(max)、但 Vout 仍然是平坦的5.0V 线。 为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AHCT1G14模型使用与 SN74AHC1G14相同的开关阈值。 这是模型中的一个错误;真实器件运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我明白了。 有什么方法可以获得正确的仿真模型吗? 我  …要事先进行测试、因为当 Vcc = 5V 时、1.0V 是 VT+的最小值、并且我希望确保该元件可以在我订购之前从1.0V 方波输出5.0V 方波 除非您确定此组件能够执行我需要的操作、或者存在任何具有更低 VT+的其他组件(我找不到任何组件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须设计的最坏情况是最大阈值、即输入信号必须达到2V

    要获得较低的电压、您需要使用电平转换器(例如、SN74LXC1T45)。 如果输入信号不是数字的、可考虑使用一个比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回答正确、如果我错了、但逆变器不应该因为最小阈值和最大阈值之间的任何值而翻转输出电压? 或者、特定组件是否在  数据表中的最小值和最大值之间具有特定的阈值?

    只需澄清数据表中的最大值和最小值在实际操作中的确切含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    制造和温度变化会改变阈值。 数据表只能保证实际阈值介于最小值和最大值之间。