This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:VCCA 和 OE 引脚的电源序列问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1234685/txs0102-q1-power-sequence-question-of-vcca-and-oe-pin

器件型号:TXS0102-Q1

大家好、

我的客户希望将 VCCA 和 OE 引脚连接在一起、如下图所示。

但请遵循数据表、OE 引脚应在 VCCA 和 VCCB 之后上电。  

我想确认一下是否有任何问题? 如果需要、 我是否可以在 OE 引脚处添加每次充电电路、以遵循以下数据表?

 

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当您希望禁用 I/O 时、才需要在上电期间保持 OE 为低电平。 如果您不关心加电期间 I/O 的状态、可以将 OE 直接连接到电源。