This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:非反相版本

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1234598/sn74lv14a-non-inverting-version

器件型号:SN74LV14A
主题中讨论的其他器件:SN74LXC8T245

我们正在尝试将好器件从目前正在开发的模型更改为同相施密特触发。
如果您在网页上搜索、会发现有3个元素和3态类型、但我找不到6个推挽输出的元素。

TI 是否不销售 SN74LV14APW IC 的同相版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是;出于历史原因、施密特触发逆变器更常见。

    您必须使用小尺寸逻辑器件、HCS 系列或 LXC 转换器、例如 SN74LXC8T245。