This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:关于最小输入逻辑电平的问题

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1235292/txb0108-question-about-minimum-input-logic-levels

器件型号:TXB0108

我希望确认、在 VCCA = 3.3V 和 VCCB = 5.0V 的情况下、B 上的3.3V 输入将足够可靠的高电平。 我的目标是将该输入连接到5.0V 或3.3V 驱动电平、并使其可靠地工作。 我怀疑在 VCCB = 5.0V 时、VIH (最小值)将为1.8V、但是我在数据表中没有看到指定的值。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第6.3节规定了 VIH。

    0.65×5V = 3.25V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出这一点(这有助于更新 DS!)

    3.25v 对于我的舒适度来说有点偏小。 另一个解决方案…