This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC238:CD74HC238M 与 CD74HC238M96

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1234815/cd74hc238-cd74hc238m-vs-cd74hc238m96

器件型号:CD74HC238
主题中讨论的其他器件:SN74HCS238

您好!

CD74HC238M 显示 EOL。 它是否只是将封装更改为 CD74HC238M96、或者是否有任何其他差异? 数据表似乎没有显示任何差异、但尚不清楚。

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    是的、M 和 M96标识符用于同一封装。 这是 Harris 版本的 D 封装、又名 SOIC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Emrys!

    为确认、 CD74HC238M 将进入 EOL 状态、我应该使用 CD74HC238M96吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 但是 M96在网站上标记为"不可用";请考虑‍改用 SN74HCS238 DR。