This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G02:输入电平

Guru**** 2867690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1234832/sn74lvc1g02-input-level

器件型号:SN74LVC1G02

您好、

我想知道是否存在使用 Vcc = 1.8V 和 A/B 可能使用不同振幅的问题? 例如、A (H)= 1.8V、但 B (H)= 3.3V?

  

此致、

解决了