This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT244:器件温度范围的可能数据表误差(或 POA 误差)

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1235334/sn74ahct244-possible-datasheet-error-for-device-temperature-range-or-poa-error

器件型号:SN74AHCT244

我将通过电子邮件为 FAE Jerry 重贴电子邮件。

-

目前 他的客户在 其设计中使用了 SN74AHCT244DWR。 他们对于这个器件有一些困惑、因此可能需要您的帮助。

在数据表 ROC 表中、我们提到了自然通风条件下的工作温度为-40~125~C、但在封装信息中、我们的工作温度为-40°85°C

因此、他们想知道 SN74AHCT244DWR 是否可以在125°C 的温度下运行

如果您有任何问题、请随时告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    建议运行条件表中的信息正确。 感谢您提请我们注意这一点。 我们将完成纠正此问题的过程。

    BES 此致、

    伊恩