This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:SN74ALVC164245DGGR

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1236327/sn74alvc164245-sn74alvc164245dggr

器件型号:SN74ALVC164245
主题中讨论的其他器件:TXB0108

尊敬的 TI 技术支持团队:

您能否建议任何从3.3V 到5V 的双向16位电平转换器、反之亦然、它不需要类似于 SN74ALVC164245DGGR 器件的控制信号。

此致

兰加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大的自动双向转换器是 TXB0108。 (请注意、它不支持强上拉/下拉电阻器、长布线或电缆。)