This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:漏极开路输出上拉电压查询

Guru**** 2549670 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1236085/sn74lvc1g07-open-drain-output-pull-up-voltage-query

器件型号:SN74LVC1G07

我在 设计中使用的是 SN74LVC1G07。 给定的 VCC 为1.8V。 我已经使用3.3V 作为输出引脚的上拉电压、即引脚编号4、这是一个开漏输出。 3.3V 的上拉电压是否适合该设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;建议的工作条件允许输出电压高达5.5V。