This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV139A:IOFF 规格说明

Guru**** 2554090 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1235354/sn74lv139a-ioff-spec-clarification

器件型号:SN74LV139A
主题中讨论的其他器件:TS5A23157-Q1

SN74LV139APW 的数据表给出了 Ioff 的规格。 首先、我想确保我了解 Ioff 的含义。 输出引脚处于高阻态模式时的漏电流 Ioff 是否正确? 此外、我假设这是每个引脚的电流、而不是所有引脚的总电流、对吗? 另外、我还想看看能否获得有关此电流的更多信息。 如果我将一些弱上拉电阻连接到输出(47k Ω)、最大电流是否仍然为5uA? 不直接连接电源时、我们可以依赖的值是否较低?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 了解和解释标准逻辑数据表 应用报告的第4.6.20节。 它是 VCC = 0V 时的漏电流。

    漏电流的行为与流经电阻的情况不同。

    指定的最大值仅在最高温度下出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是一个很好的资源。 是否可以为温度范围的不同部分提供 Ioff 值? 我正在计算功率预算、如果得到一个更典型的应用值、会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kyle、

    这不是我们要获取的数据、但一般来说、CMOS 器件的漏电流会随温度呈指数级增长。 在室温下、通常可以看到电流约为100nA、在-40°C 时约为10nA、在高端5uA。 也就是说、我们只能保证所提供的数据表限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是不同器件的测量值:

    请注意、仅测量了四个点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我非常确信 TS5A23157-Q1应具有 uA 单位、而不是 A 单位。