This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:是否支持升压转换?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1237271/sn74lvc1g08-is-it-capable-of-up-voltage-translation

器件型号:SN74LVC1G08

大家好、团队成员!

我们使用 SN74LVC1G08将电压从3.3V 转换到2.5V。 (VCC =2.5V、VOH=2.5V、VIH3.3V)

SN74LVC1G08是否支持升压转换?

例如、它是否能够从2.5V 转换到3.3V? (VCC=3.3V、VOH=3.3V、VIH=2.5)

根据 SN74LVC1G08的数据表、当我使用3.3V Vcc 时、VIH 超过2.0V (最小值)。  

然后、VOH 也可以输出高达 Vcc (3.3V)的电压。  

这看起来像是上电压转换的行为、但我在此数据表中找不到有关此特性的句子。
因此、我发布了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的推理正确。 基于 SN74LVC1G08在 Vcc = 3.3V 时的 VIH (min)= 2.0V、假定2.5V 器件的 VOH 超过 VIH (min)= 2.0V、它应该能够有效地从2.5V 器件上升转换为3.3V。

    我还建议 查看 SN74AUP1T08 、以查看它是否适合您的应用。 它专为上升转换而设计、包括从2.5V 到3.3V 的转换。