This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4015B:端口 B 未使用时的连接?

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1237191/cd4015b-the-connections-when-port-b-is-not-used

器件型号:CD4015B

您好!

我想再次确认端口 B 未使用时如何处理未使用的引脚?

可以将这些未使用的引脚 DATA_B、RESET_B、Q1[4:1]_B 和 CLOCK_B 悬空吗?

请告知。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出可以保持开路。 未使用的输入不得悬空、即、数据/时钟/复位输入应连接到 VDD 或 VSS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!