This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0101:OE 引脚和输入 A 引脚的下拉电阻器是什么?

Guru**** 2846980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1236784/txu0101-what-is-a-pull-down-resistor-of-oe-pin-and-input-a-pin

器件型号:TXU0101

大家好、TXU0101支持团队

我要在以下条件下使用的器件。

  • VCCA=1.8V、VCCB=3.3V
  • 输出信号的上升时间< 50mV/ns
  • 单向

以下是一些问题;

  1.  OE 引脚和输入 A 引脚上有一个下拉电阻器、如下图所示。 这些内部电阻器的值是多少?
  2. OE 引脚是否可以通过10k Ω 电阻器上拉?

谢谢

田尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA 输入漏电流指定为2 μ A。 10k Ω 上拉电阻会 kΩ 20mV 的压降、这是无害的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yokokura-San、

    1) 1) OE 引脚和输入 A 上的下拉电阻为5MΩ Ω。

    2) 2)是、您可以使用10kΩ Ω 或将其直接绑定到 VCCA。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Clemens 和 Joshua

    感谢您的回复。

    我明白了!

    谢谢