This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:需要4位解决方案(具有 SN74LVC1T45等功能)

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, SN74AXC4T774, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1238198/sn74lvc1t45-4-bits-solution-needed-features-likes-sn74lvc1t45

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774TXU0304

您好、专家:

客户 目前正在使用 SN74LVC1T45。

他们询问4位解决方案 (所有功能、例如 SN74LVC1T45)

规格:

-spi 接口

--电平转换器3.3V 到1.8V

30兆赫兹

-不内置上拉电阻器  

谢谢

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AXC4T774可以分别配置所有四个通道的方向。

    TXU0304具有四个固定方向的通道(3+1)。