This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G08:慢速上升3.3V

Guru**** 2380870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1238047/sn74lvc2g08-slow-rise-3-3v

器件型号:SN74LVC2G08

您好!

你好。

对于慢速上升3.3V VCC、第1个输入下拉至 GND、第2个输入为逻辑高电平。 当 VCC 上升到3.3V 时、输出状态将是什么? 当电源上升时、当其中一个输入保持低电平时、我是否可以预期输出保持低电平?

请告知。 非常感谢。

此致、

V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    这取决于系统的配置。 直到电源高于1.5V (即输出没有足够的偏置电压来运行)、器件的输出才真正"打开"。 器件开启后、输出可以驱动很大的电流并强制节点达到已知电压(通常为 GND 或 VCC)。 只有在建议的工作电压范围内、才能确保器件正常运行:

    例如、如果您的系统在输出端有一个上拉电阻器、那么我预计输出会跟随 VCC、直到逻辑门开启、之后它会很低。

    确切的导通点可能因器件而异、并非我们提供的规格的一部分。 为了最大限度地提高系统稳定性、我建议假定在电源电压超过1.65V 之前输出"未知"、之后根据输入电压、输出将处于预期的高电平或低电平状态。