This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G08:最大输出电容

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1238083/sn74ahct1g08-maximum-output-capacitance

器件型号:SN74AHCT1G08

大家好、  

直到  SN74AHCT1G08DCKR 有多少个输出电容可以满足其规格?

客户希望了解不带阻尼寄存器的最大输出电容(pF)。

此致、

肯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sato-San、

    数据表提供了高达50pF 的工作规格。

    我们建议在没有任何阻尼电阻器的情况下不要超过额定负载的150%、因此该器件的最大值为75pF。