This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC157:IBIS 模型

Guru**** 2578725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC157, SN74AHC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1237858/sn74ahc157-ibis-model

器件型号:SN74AHC157
主题中讨论的其他器件: SN74AHC125

您好!

需要使用 IBIS 模型进行信号完整性分析。 请告知是否 可提供 SN74AHC157的 IBIS 模型。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要没有适用于此器件的模型、您就可以使用同一逻辑系列中的另一个器件之一、例如 SN74AHC125;行为应该非常相似。