This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC541:SN74AHC541

Guru**** 2521190 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1237356/sn74ahc541-sn74ahc541

器件型号:SN74AHC541

在我们的设计中、我们有一个1PPS 信号、我们的目标是使用 SN74AHC541 缓冲器获得四个1PPS 输出。 抖动和偏斜是我们应用的关键参数、但遗憾的是、我们 无法 在数据表中找到这些参数的具体值。 请您协助提供相关的抖动和偏斜值。 此外、我们正在考虑将 LMK1C1104PWR 用作该操作的扇出缓冲器。 我们非常感谢您就 SN74AHC541和 LMK1C1104PWR 在适合我们的应用方面的优缺点发表专家意见。  提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74AHC541数据表 在负载电容为50pF 时分别提供1.5ns 和1.0ns 的输出偏差、其中 Vcc = 3.3V 和 Vcc = 5.0V。 抖动值是此器件没有表征的特征。  您在帖子中提到的另一个器件 来自不同的产品线、因此我无法保证在这两个器件之间进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题得到了解决。 感谢您的支持!