This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:SN74LVC1T45是否支持1PPS 信号

Guru**** 2514365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1237836/sn74lvc1t45-sn74lvc1t45-does-it-supports-1pps-signal

器件型号:SN74LVC1T45

尊敬的团队:

我有 TTL 5V 1 PPS 信号(1Hz 频率)的输入要求。

我将使用 SN74LVC1T45DCKR 器件、

它在输入端是否支持1PPS (1Hz 信号)。

或者建议使用支持1PPS 信号的器件。

此致、

Rajeshmani G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、SN74LCC1T45支持此类信号。