This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3208:SN74LVC1G3208

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1237163/sn74lvc1g3208-sn74lvc1g3208

器件型号:SN74LVC1G3208

我们将 SN74LVC1G3208与3.3V 电源搭配使用。 它会始终损坏。

我们是否可以为其使用输入5V 电压电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以使用5V 输入信号;请参阅 [FAQ]逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)?

    损坏通常是由超过绝对最大额定值的电压或电流引起的。 请展示原理图、并告诉我们这些信号是否会受到任何噪声源的影响或被人类触摸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 从1G3208产品说明书来看、它没有钳位二极管。

    输入控制信号 SW_BAT_ON_CTRL 和 BAT_ON_EN 均来自3.3V MCU。

    输入 HW_BAT_ON_CTRL 为5V 电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    你能解释更多你的意思是它被损坏吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C97的用途是什么? (Δt Δ V/Δ t 限值会 Δv 器件。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅适用于滤波器。 非特殊用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么样的滤波器? 对于比较器的迟滞无法解决的情况、您需要怎样滤除?

    SN74LVC1G3208需要快速输入边沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可以、我们可以删除 C97进行测试。