This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:当通信开始时、Vref_A 电源电压发生变化。

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TS5A23157, SN74LVC2G66, TCA9543A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1231564/lsf0102-vref_a-power-supply-voltage-changes-when-communication-starts

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: TS5A23157SN74LVC2G66TCA9543A

请通过电子邮件与我们联系、因为其内容无法披露、如电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为应用的大致概况、我希望与具有相同从器件地址的两个单元单独通信、因此我使用两个 LSF0102单元并在切换 EN 信号时执行 I2C 通信。

    问题在于 Vref_A 的电压只在通信期间上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不看到原理图、我将对您的电路有何帮助。

    LSF 主要用作电平转换器。

    如果只需切换 I²C Ω 器件、请使用 I²C Ω 开关(如 TCA9543A) I²C、通用2:1开关(如 TS5A23157)或多个通用1:1开关(如 SN74LVC2G66)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯·拉迪施

    您能告诉我您的电子邮件地址吗?
    我将向您发送所附文件的密码。

    这里提供了原理图和详细文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所示的原理图错误;EN 必须连接到 Vref_B、并且 I2C_BUFFx_EN 信号必须由开漏输出驱动。

    检查引脚 Vref_A 上的电压是否为3.3V、以及引脚 Vref_B 和 EN 上的电压是否大约比 Vref_A 高0.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开漏输出、将 EN 和 V_refB 更改为短路。 沟通良好。 由于 EN 信号为开漏信号、上升时间较慢、因此可以在开始通信之前等待约50ms。

    3.3V 电源通过更改程序来稳定3.3V 波形、以便在通信结束后立即将 EN 设置为低电平。 当 EN 为高电平时、V_refA 的3.3V 似乎受到影响。 我不知道为什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常运行期间、一个小电流流入 Vref_B、并流出 Vref_A。 (它受200 kΩ 电阻器的限制。)

    为了加快启动速度、在 EN 上使用较小的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我说得对。 非常感谢。