This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97-Q1:输出电流额定值

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1236963/sn74lvc1g97-q1-output-current-rating

器件型号:SN74LVC1G97-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G97

SN74LVC1G97由5V 电源供电时的最大电流为+/- 24mA。 在我小组的应用中、我们使用该逻辑门对将在短时间内超过此额定电流的小电容器(在设计的一部分中为1nF)进行充放电。 我们无法添加限流电阻器、因为这会给信号增加过多延迟。  

对于此器件的脉冲电流额定值有什么指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仅将此器件评为在直接连接的50pF 负载下运行。

    我通常建议避免驱动任何大于额定负载150%的负载。 在本例中、您需要执行20倍的额定负载。

    如果您确实需要驱动该大小的电容器、我建议使用实际的栅极驱动器或分立式功率 FET、而不是逻辑栅极-这些器件并非专为重负载而设计。

    很可能设备能够承受这种类型的过大电流,但我没有任何数据来评估它能工作多长时间的风险--我们只是不把这种数据用于这种设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Emrys! 我们将考虑在此应用中使用栅极驱动器。