This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:CD4046B VCO 器件

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1237238/cd4046b-cd4046b-vco-part

器件型号:CD4046B

您好!

由于 LM566是过时的、我们需要检查是否有可能将 LM566替换为 CD4046 VCO 器件。

VCO 器件由控制电压(引脚5为12.37V)、电阻器和电容器提供、接收输出频率为155.8HZ。 用下面提到的公式(LM566)计算

在这种情况下、 https://www.ti.com/lit/an/scha002a/scha002a.pdf?ts=1686288375780&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCD4046B 这个公式(第15页)将不适用。

您能否为本案例提供 CD4046 VCO 器件的输出频率公式、因为我们已计划仅使用 VCO 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mirthunraju:

    我打电话给一位器件专家、他目前正在出差、但在他有能力时会为您提供帮助。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mirthunraju:

    CD4046的 VCO 频率通常 通过数据表中的图实现、并进行一些试验/误差、没有公式来确定 VCO 频率。