This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:A 侧上拉电阻器和高电容负载

Guru**** 2532630 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1239556/lsf0108-a-side-pullup-resistor-and-high-cap-loading

器件型号:LSF0108

LSF0108数据表9.2.4节介绍了如何添加上拉电阻器以在 Vref_B 小于 Vref_A + 0.8V 时正常运行。  请验证额外的上拉电阻器用于 B 到 A 的方向、如果仅在 A 到 B 的方向使用转换器、则不需要额外的上拉电阻器。

此外、是否有这样的转换器(可配置和双向)但具有更快的边沿?  我有一个应用具有高容性负载、并且仿真的边缘看起来很慢。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、George、  

    您能否确认电平转换器之间连接了哪些信号? 似乎您在固定方向接口之间使用该器件;LSF 系列器件不是这方面的最佳解决方案。  对于8通道可配置(方向控制)转换器、请参阅 AVC / AXC 和 LVC/LXC 系列器件。  

    此常见问题解答 还提供了可根据接口使用的器件列表。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    插孔