This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:引脚设计检查

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1239466/sn74avc4t774-pin-design-check

器件型号:SN74AVC4T774

大家好、

关于原理图设计的几个问题:  

1. VCCA 和 VCCB 不要求哪一侧的电压电平必须高于或等于另一侧,对吗?  
2.如果 DIR 需要为 PU、则必须通过一个电阻器拉至 VCCA 侧、对吧?
3.未使用的通道和 DIRx 应该直接为 NC 吗? 或建议使用 PD?
4.是否有 DIRx 的 PU/PD 的建议电阻值? 或者它是否能够直接连接至 VCC 或 GND?
5.如果必须添加 DIRx 的 PU/PD 电阻器、它们中的几个是否共享同一个电阻器 PU 或 PD?
  我们看到多个参考设计 DIR1和 DIR2连接到同一个接地电阻;DIR3和 DIRx 4连接到同一个电阻和 VCC

Br、