This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4046A:SN74LV4046A 作为倍频器

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1234404/sn74lv4046a-sn74lv4046a-as-frequency-multiplier

器件型号:SN74LV4046A

您好、我正在考虑使用 SN74LV4046A 将基础频率乘以10s kHz 的数量级、以获得2.4MHz 和9MHz 之间的可变频率。 参考时钟由微控制器生成、VCO 输出时钟馈入 FPGA、FPGA 将其进行128分频、然后发送到 SN74LV4046A 的比较输入。 我阅读了"CMOS 锁相环应用使用 CD54/74HC/HCT4046A 和 CD54/74HC/HCT7046A"、并且能够使用工作电路板来原型设计电路、这种电路板可以工作、但不稳定。 在我的电路中、C1为120pF、R1 3k、R2开路。 首先、我注意到、当 VCO 控制电压降至1V 以下(大约为2.5MHz 的 VCO 输出频率)时、VCO 输出频率会降至大约数百 Hz。 这是否与数据表中定义的1.1V 电压限值相对应? 对于某些输入频率、我可以看到输出频率振荡、就好像 PLL 未锁定一样。 我尝试了 C1和 R1的不同组合、但未能改进我的电路。 我还注意到、仅比较输出1和2的工作方式。 我的频率范围规格是否超出此组件的功能? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    我找过一位器件专家页面。 他今天不在办公室、所以我们将在本周晚些时候开始工作。

    Unknown 说:
    首先、我注意到、当 VCO 控制电压降至1V 以下(约为2.5MHz 的 VCO 输出频率)时、VCO 输出频率降至大约数百赫兹。 这是否与数据表中定义的1.1V 电压限值相对应?

    我不熟悉这个部件、但是我认为它确实与 VCO 工作电压线性范围的1.1V 下限相关。 除此之外、运行方式不可预计。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    VCOin 应大于1V。

    根据以下固化 E、我们可以尝试 R1 = 10kΩ Ω 和 C1高于47pF、这将使固化向下移动以支持2.4MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 、谢谢您、我忘了说我的 FPGA VCCIO 是3.3V、所以我给芯片供电的电压是3.3V。

    我已尝试 C1 = 47pF 和 R1 = R2 = 13k、但未获得所需的范围。 我开始增加 C1、发现通过以下元件、我变得更接近范围:R1 = 7k5、C1 = 80pF、R2 =开路。 现在、对于 VCOIN 1V、我得到2.5MHz、对于3.3V、我得到8.8MHz。  

    尽管我离所需的距离很近、但是我还是希望能够利用数据表信息来分析找到组件值、对其进行微调、并确保组件使用不会不当。 我还从示波器上注意到、当我将基准时钟从最小频率改为最大频率时、VCO 输出并不总是平稳跟随、但 有时会有步进变化。    

    我还注意到 SIGin 和 COMPin (来自频率偏差计数器)信号 在同相位上不完全对齐、但 VCOout 上反映了相当多的抖动。 频率越高、抖动越高。 这是否意味着 PLL 未完全锁定?  目前、作为一阶 RC 滤波器、我使用的是 R=5k7和 C=1uF。 如果我尝试使用 COMP3、情况会变得更糟(在我的初始帖子中、我说只有 COMP3不起作用、但我可能犯了错误)。  

    我还需要指出的是、我正在使用的原型并不理想、因为我有飞线从 MCU 和 FPGA 飞至试验电路板、但是我不确定这会对电路性能造成多大的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 保持张贴我.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    为了支持2.4MHz 至9MHz 的频率范围、您必须使用5V 电压。 从图22可以明显看出、使用3V 电源时、您将没有足够的 VCOin 调谐电压来支持6.6MHz 调谐范围。

    SIGIN 来自外部源、应是稳定的源。 当 PLL 锁定时、COMPIN 的频率与 SIGIN 相同、因此它们应与一些不同的相位同步。 PLL 解锁后、COMPin 频率与 SIGin 不同、因此它们不会再同步。

    使用试验电路板和飞线可能不适合进行原型设计。 至少尝试焊接 PCB 试验电路板并使用屏蔽线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :感谢您的答复。 从3.3到5以及其他方式的需要使事情比我预期的要复杂。 事实上,我需要将参考时钟转换为5V ,而 VCO 输出转换为3.3V。 我想尝试在3.3V 电压下使用它、但代价是减小输出 范围。 您共享的图显示了输出频率是一组精确分量的控制电压的函数。 但是、在 设置比图中显示的频率低的频率之前、我在应用手册中没有找到任何内容。  

    我知道拥有适当的 PCB 会更好、我会尝试改进设置、看看是否有任何变化。 我将打开环路并仅使用 VCO 以确保它正常工作、然后我将再次关闭环路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    曲线 E 接近你的频率、这就是我用它作为示例的原因。 该器件可以配置为以低得多的频率工作。 应用手册中提供了一些示例、指导您完成整个计算过程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 、正如我提到过的、我曾尝试 在引脚9上使用电位器、仅使用 VCO。 我注意到的是、即使 在这些情况下、VCO 输出频率也有很多抖动。 因此、我认为闭环发生的抖动是 VCO 的固有抖动。 这是此芯片的正常行为吗?

    使用5V VCC 时、I m 为>40pF、R1=12k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再补充一点、我使用 74ls624 VCO 构建了一个电路、输出频率非常稳定、没有明显抖动。 我已闭合环路并设计了分立式 D 触发器相位检测器、性能卓越、我获得了2-9MHz 的锁定范围。

    ´s 4046没有显示同样的稳定性、这是因为它集成了相位检测器、所以它是构建 PLL 的理想解决方案。 这是一个众所周知的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    我认为集成相位检测器不会导致问题、我在过去的 E2E 帖子中也没有看到类似的问题。  

    总之、很高兴听到您有解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n´t Noel、我不认为4046相位检测器是个问题。 4046 VCO 本身在开环中从抖动方面表现出性能。 在我的设置中、4046和 LS624彼此相邻、而对于相同的中心频率、4046具有大量的杂波、而 LS624没有。 对我来说,它似乎奇怪的 sicne 4046被广泛使用,并想知道是否可能有什么我在做错.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    我不确定、也许4046对布局很敏感、如果您使用的是真实的电路板、而不是面包板、那么您的问题可能会得到解决。