Other Parts Discussed in Thread: TXU0202
主题中讨论的其他器件:TXU0202
我怀疑开关隔离器的 EN 会失效器件 VREFA 和 VREF B 电源将单独提供并通过开关电路控制。 提供设计附件的3.3V 至1.8V 电平转换器

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TXU0202
我怀疑开关隔离器的 EN 会失效器件 VREFA 和 VREF B 电源将单独提供并通过开关电路控制。 提供设计附件的3.3V 至1.8V 电平转换器

尊敬的 Ashish:
请参阅 "使用 LSF 系列的使能引脚 "、因为使用开漏 驱动器通过200K 短接至 VrefB 是正确的配置。
不过、您的信号似乎用于固定方向、TXU0202是更合适的建议。
此致、
迈克尔.
你好、Ashish。
在 Michael 出来的时候、我会尽力替换和理解你的问题。
正如 Michael 提到的、您的电流原理图会有问题:EN 引脚需要通过200k 上拉电阻器短接至 VREFB。 如果您要从外部控制 EN 引脚、则可以在 EN 引脚上使用不带上拉电阻器的开漏驱动器、这样它只能驱动低电平来禁用器件。
如果您的信号在每个通道上不是真正的自动双向信号、建议改用固定方向/方向控制型转换器。 通常情况下、GPIO 信号的 方向是固定的、这意味着每个通道中的所有数据只能单向传输。 如果是这种情况、Michael 提到的 TXU0202将是更适合使用的器件。
但它只是一个示例电路,我还有9个电平位移器,没有固定方向,因此在后置晶体管电路的情况下切换 EN 信号时会出现问题(信号是推挽,这就是为什么使用开关电路)
当 EN 引脚通过200k 上拉电阻器短接至 VREFB 时、通过该器件使用自动双向信号不会出现任何问题。
此致、
插孔