This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:缓冲器功能

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1240014/sn74avc4t774-buffer-capability

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774TXS0104E

您好、专家:

我想与您确认 客户使用过 SN74AVC4T774RSVR TXS0104EPWR 新设计电路板中的 SPI/SMI 电平转换。

并希望检查这些部件是否也具有缓冲功能。 如果需要、如何评估驱动器能力?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AXC4T774具有缓冲 I/O。 有关驱动强度、请参阅建议运行条件中的 IOL/IOH。

    TXS0104E 是一个无源开关、也就是说、它不被缓冲。 I²C Δ I 或 MDIO 等缓慢开漏协议、这通常是可以的。