This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74AC109:CD74AC109M96与 CD74ACT109M96有何区别?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74AC109, CD74ACT109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1239846/cd74ac109-what-are-the-differences-between-cd74ac109m96-and-cd74act109m96

器件型号:CD74AC109
主题中讨论的其他器件: CD74ACT109

尊敬的团队:

您能否解释一下 CD74AC109M96和 CD74ACT109M96之间有何区别?

此致、

近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "T"表示 TTL 兼容输入。 仅当电源为5V 时、才可以将 CD74AC109替换为 CD74ACT109。