This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:>100Mbps 电平转换器:3.3V=>1.8V

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9120, SN74AXC4T774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1239299/txu0304-100mbps-level-translator-3-3v-1-8v

器件型号:TXU0304
主题中讨论的其他器件:ADS9120SN74AXC4T774

大家好、

我的客户正在寻找在3.3V=>1.8V 时支持>100Mbps 的电平转换器。 该电平转换器用于连接1.8V I/O ADC (ADS9120)和 ISO77xx (2.25V~5V)。

我认为 TXU0x04系列看上去一切正常、但其最大数据速率在向下转换时相对较慢。

您是否有像 TXU0x04系列这样具有更快数据速率(>100Mbops)的降频转换建议?

此致、

太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出现这些电压时最快的转换器是 SN74AXC4T774、其 tpd≤7ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的建议!

    此致、

    太田麻吾