This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC1T45-Q1:电气特性表

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1239057/sn74lxc1t45-q1-electrical-characteristics-table

器件型号:SN74LXC1T45-Q1

您好!

您能否解释一下数据表中该表的含义?

我的理解是、对于 DIR 引脚、VT+提供逻辑高电平(A 至 B)的电压范围、VT-提供逻辑低电平(B 至 A)的电压范围。 但是、对于数据引脚、该表意味着什么? 这些引脚是否也有逻辑高电平和逻辑低电平?

此致!

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有数字输入引脚都有两种状态、高电平或低电平。

    这个表描述了开关阈值;它并不关心引脚的含义。 对于数据引脚、它们的状态决定了相应输出引脚驱动为高电平还是低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    这是否意味着该器件无法转换引脚 A 上相对于 VCCA 的确切电压电平? 例如、如果 VCCA = 3V、A = 1.5V、且 VCCB = 5V、这是否意味着引脚 B 上的电压将为5V 或2.5V? 如果 A = 1V、引脚 B 是0V 还是1.6V?

    如果引脚 A 上的电压超出逻辑高电平和逻辑低电平指定的范围、该怎么办? 这是否是未定义的行为?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个数字器件。

    当输入电压介于 VT和 VT+之间时、您不知道输出是高电平还是低电平。

    要放大模拟信号、请使用 运算放大器