This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC367:引脚错误

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC367

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1240285/cd74hc367-pin-error

器件型号:CD74HC367
主题中讨论的其他器件:SN74HC367

上面的功能图与引脚配置不匹配。

功能方框图:引脚9 -输入和引脚10 -输出

引脚配置: 引脚9 -输出和引脚10 -输入

哪一个是正确的? 我需要参考功能 图或引脚配置????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有'367器件都具有标准引脚排列。 功能方框图错误。

    (此图像复制自 SN74HC367数据表、其错误相同。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasanna、  

    克莱门斯是正确的。 我们将为此创建一个 TT、并在下一次数据表更新中尝试修复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemsens:

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:  

    非常感谢