This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS11-Q1:损耗计算

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS11-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1240284/sn74hcs11-q1-loss-calculate

器件型号:SN74HCS11-Q1

我需要计算  SN74HCS11-Q1的损耗。

来自  CMOS 功耗与 Cpd 计算、如 PDF 所示、

我有一些问题、

PT=CPD*VCC^2*FI*NSW

NSW =切换的位数

PL=CL*VCC^2*FO*NSW

NSW =切换输出总数

新南威尔士代表同样的事情吗?

NSW 是否代表我使用的产出量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些公式假设 NSW 输入或输出引脚以相同频率进行开关。 SN74HCS11-Q1具有九个输入和三个输出、因此这些 NSW 值不太可能相同。

    在更一般的情况下、为所有输入引脚添加 CPD×VCC²×FI (其中 FI 在每个引脚上可能不同)、为所有输出引脚添加 CL×VCC²×fo (其中 fo 可以在每个引脚上不同)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚1、2、13是与门的相同输入。

    如果我想计算该与门的损耗。

    我应该计算 PT-Pin1,PT-PIN2,PT-Pin13, PL-Pin12,是否正确?

    引脚1和引脚2的频率均为10K。

    引脚12一直为高电平。

    您能告诉我如何设置新南威尔士州的价值和 pin12的 fi 的价值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚1/2/13是输入、引脚12是输出。

    当引脚13一直为高电平时、频率为零、对于 PT、您可以将其忽略
    (您拥有 PT = CPD×VCC²×10kHz + CPD×VCC²× 10kHz + CPD×VCC²×0Hz = CPD×VCC²×(10kHz + 10kHz + 0Hz)= CPD×VCC²×10kHz×2。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了、非常感谢。