This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:SN74LVC1G08DBVRE4的标记问题

Guru**** 2544630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1239711/sn74lvc1g08-marking-question-for-sn74lvc1g08dbvre4

器件型号:SN74LVC1G08

您好、TI 团队、

感谢您的支持。

客户已购买 SN74LVC1G08DBVRE4。

但他认为他得到了错误的项目。

原因是在数据表上标记信息是不同的。

但标签是 TI 制造标签注明  SN74LVC1G08DBVRE4。


标记应符合 C08或 C08P  SN74LVC1G08DBVRE4。
但 C08F 是 
SN74LVC1G08DBVR 或 SN74LVC1G08DBVT  

这就是他所说的。

这些基本上是相同的、但是、

我认为后缀 E4之间的区别在于 NiPdAu 涂层、但不包括 SN (TIN) 材料。

SN74LVC1G08DBVR  或  SN74LVC1G08DBVT 包含锡(Sn)。
但是,SN74LVC1G08DBVRE4 不是。 这就是他订购 SN74LVC1G08DBVRE4的原因。

*这些部件是混合的吗? 或者您能否从 图片标记中找到 SN74LVC1G08DBVRE4?



此致、

高志

T4574115

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi-San:

    我检查了器件标识、虽然它似乎不是 G4器件、但保证采用 NiPdAu 涂层。 SN finish 仅对器件进行 CO8J 标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert - San:

    因此、SN74LVC1G08DBVRE4并非 SN 完成。

    但 SN74LVC1G08DBVR 和  SN74LVC1G08DBVT 相同。

    所以这个部件标记是  NiPdAu 涂层、不包括 SN、对吗?

    如果是、看来 E4和 G4的标记是正确的、不是吗?

     但是、根据数据表、SN 涂层是 SN74LVC1G08DBVR 和 SN74LVC1G08DBVT。

    我只是想确定。

    这是正确的部分吗?

    感谢您的耐心。

    此致、

    高志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi-San:

    该产品不会在公共论坛上显示、但通过我们的内部数据库、我们可以跟踪特定器件标识。 SN 涂层保证只有  CO8J 标记。  

    我与我们团队的一位成员交谈、他表示产生  C08F 标记的一个潜在原因是、TI 可以将 NiPdAu 器件重新标识为 G4/E4、因为在当前时间上没有功能差异或制造差异。 订购 G4/E4的唯一保证是获得非 SN 涂层。

    您的客户收到的器件保证为 NiPdAu、因此不必担心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert - San:

    非常感谢。

    太棒了!

    此致、

    高志