This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T08-Q1:具有施密特触发输入的输入转换率要求

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1240936/sn74lv4t08-q1-input-transition-rate-requirement-with-schmitt-trigger-inputs

器件型号:SN74LV4T08-Q1

此器件的数据表有点令人困惑、因此我想说明一点、我能够正确理解此器件必须遵循的要求。

第一页中该器件的说明表明该器件具有施密特触发输入、并在应用部分中包含一个温度传感器示例 、这使得 "SN74LV4T08-Q1 非常适合应用、因为它具有施密特触发 输入、没有输入转换速率要求。"

不过、 数据表还有几个部分(8.3.3和9.2.1.2)强调了输入在有效逻辑状态间快速转换以减少过多功耗并防止振荡的重要性。 此数据表甚至链接了一份名为"慢速或浮点 CMOS 输入的影响"的应用报告。 建议的转换速率为20ns/V。

在我的应用中、我将一个慢速模拟信号连接到该芯片中与门的其中一个输入、其转换速率接近5.4ms/V (大约比建议的慢270,000倍)。 由于施密特触发输入、在这里我可以吗? 施密特触发器的迟滞是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入具有大约150mV 的迟滞。 数据表中未指定或保证这一点、并且不足以实现慢速输入边沿。 20ns/V 的 Δ Δv 限值 Δt 适用。

    数据表中提到"施密特触发输入"的部分是错误的。