This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC123:具有复位功能的 CMOS 逻辑可重触发单稳多谐振荡器

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1240829/cd74hc123-cmos-logic-retriggerable-monostable-multivibrator-with-reset

器件型号:CD74HC123

您好!

在我们其中一个设计的示例中、我们使用具有相同 RC 耦合(665K 和10uF)的相同封装的2个单电极。 我们预期脉冲宽度为3s。

对于其中一个、我们通过第二个...获得脉冲宽度为1.8s 和2.5s

我们采用了 R 和 C 值、这些值是可以的。 C 是钽技术产品。

您是否有解释或线索,以确定为什么这样的差异?

提前感谢您的回答。

此致、

JL MONTET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电阻器的电流必须远大于电容器的泄漏电流。 kΩ 数据表仅显示高达200k Ω 的电阻器值。 考虑使用陶瓷电容器或薄膜电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答对我们有所帮助。 我将更准确地考虑 C 特征。 我会提醒您