This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:最大锁存时间

Guru**** 2770815 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1240744/sn74lvc1g123-max-latch-time

器件型号:SN74LVC1G123

大家好、  

我想在设计中使用该 IC、以锁存中断1秒。

输入电压为1.8V (中断标称电压也是如此)、电容图仅达到10^6pF。

我想使用200k Ω 的 R_L 和10uF 的电容(10^7pF)- C_ext 引脚上是否有用于最大输出电容的限制?

请提供建议。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G123本身没有限制。 但较大的电容器往往会产生较大的漏电流、如果漏电流大于通过电阻器的电流、则电容器将永远不会实际充电。