This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压转换器/电平转换器/缓冲器、支持 IO 0.75V、速度高达125MHz

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245, LSF0102, SN74AXC2T245, SN74AXC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1233534/voltage-translator-level-shifter-buffer-which-support-io-0-75v-with-speed-up-125mhz

主题中讨论的其他器件:LSF0102SN74AXC2T245SN74AXC8T245-Q1、SN74AVC32T245

您好!  

我想问任何 支持 IO 0.75V - 1.2V 且速度高达125MHz 的电压转换器/电平转换器/缓冲器吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AXC 系列器件是唯一支持这种低电压的电平转换器。 但在0.75V 时、最坏情况下的传播延迟高于100ns。

    为了进行向下转换、可以使用 AUC 系列中的一个缓冲器、但即使这样也不会超过50MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能不能知道 TI 有没有 具有自动定向功能的类似 LSF0102电压转换器、其传输速度~125MHz 并且可以进行上下0.75V 至1.2V 的转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon、

    目前还没有支持0.75V 至1.2V 125MHz 转换的自动双向器件。

    我们是否能够知道需要此类特性的应用? 也就是说、总线/数据线路将转换何种类型的信号(SPI/I2C 等)? 您是否有方框图或原理图?

    通常、固定方向应用(非自动)需要此类条件、因此建议使用 SN74AXC2T245。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    我对  SN74AXC8T245-Q1有一些疑问。

    SN74AXC8T245-Q1器件从0.75V 转换为1V 所支持的电压转换频率是多少 ? 而电压从1 V 转换为0.5 V 也是如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon、

    不幸的是,AXC 在这样一个低电压转换中不支持大于5MHz 的频率。

    您能否帮助您进一步阐明与上述问题类似的应用? 谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    这是为了将 IO 电平从器件转换为适应 FPGA 的 IO 电平。  

    对于此电气要求、您是否有其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon、

    这似乎是 FPGA 标准的一个新要求、因为电源电压越低、支持的数据速率越低、电源越高、支持更高数据速率的驱动力越强;总的来说。 遗憾的是、 对于 125MHz 下的电平转换1V <>0.75V、没有替代建议。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我能知道 125 MHz 时支持的最低电压是多少吗?  

    正如我们发现 sn74avc32t245仅在1.2V 且频率仅为100MHz 时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon、

    1.2V 节点似乎更准确地满足您的要求、因为我   过去使用 AXC EVM 验证了高达125MHz 的1.2V 3.3V 电压和高达160MHz 的1.8/1.5V 3.3V 电压、还会进一步建议客户根据其系统/负载要求使用 EVM 进行测试。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    TI 中的任何125MHz 下0.75V 至1V 的转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon、

    这取决于您对信号完整性的关注程度、因为任何支持与您的情况和 AXC 类似的电压范围的转换器都将采用125MHz 频率并对电压进行电平转换。

    但是、信号完整性不会达到最佳状态。 因此 、我建议根据您的系统要求使用 EVM 来验证信号是否适合您、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

     您之前已经提到过、AXC 在这样的低电压转换中不支持大于5MHz 的频率。 (0.75 V 至1 V)。 AXC 的实际规格是什么?

    此外、我想作出修正。 对于125MHz 的数据速率/时钟频率、我们需要能够在62.5Mbps 时支持0.65V 至1V 电压的转换器。  

    最接近此规格的翻译是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon、

    我根据负载条件和可以接受的频率提到了5MHz。

    您的情况可能会有所不同。 因此、进一步建议使用 EVM 来阐明符合您的情况的可接受参数。

    AXC 是你最好的选择,谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    什么是 EVM? 由于 AXC 数据表未显示较低电压下的最大数据速率,您知道它在62.5Mbps 时能够支持的最低电压是多少吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon、

    遗憾的是、我尚未测试它在62.5Mbps 或31.25MHz 下能够支持的最低电压、因为在低压节点下转换快速速度的情况并不常见。

    我过去验证的最低功耗一直是 1.2V 3.3V、高达120MHz 或240Mbps 的典型客户应用。

    EVM 是一款评估 板 、专为客户测试与外壳类似的器件特性而设计、以适应 其 系统环境。 谢谢、请参阅"设计与开发"下的产品文件夹。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的解释。

    我还想检查任何能够支持此规格的缓冲器/驱动器/收发器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon、

    在整个 TXP 器件系列(转换器、缓冲器、驱动器、收发器)中、AXC 是我们拥有的最佳解决方案。  1.2V <->  3.3V、速度高达120MHz/240Mbps 是最接近的已验证用例。 根据您的确切系统要求、必须通过 EVM 进一步验证可支持62.5Mbps/31.25MHz 的最低电压 AXC。  

    此致!

    斯瓦蒂