This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G32:绝对最大额定值

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T32, SN74LVC1G32, SN74AUP1G32, SN74AHC1G32, SN74AUP1T32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1240749/sn74auc1g32-abs-max-rating

器件型号:SN74AUC1G32
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G32SN74AUP1G32SN74AHC1G32SN74AUP1T32、SN74LV1T32

大家好、  

我看到此器件的 Vcc 高达3.6V。  

对于逻辑输入、建议的运行电压为2.7V (Vcc)  

此器件能否在3.3V 逻辑输入下工作? 为什么剂量限制在2.7V?  

您有其他建议吗?  

此致。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 电源电压在绝对最大额定值范围内、因此器件不会损坏。
    但如果在建议的工作条件之外使用3.3V 电源、则无法再保证电气特性(甚至是正确运行)。

    考虑 SN74AUP1G32、SN74AHC1G32或 SN74LVC1G32。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    使用此参数查找或门:

    1. VCC 电源- 3.3V
    2. VIH >= 1.65V (我们的输入为1.8V)
    3. 尽可能小的 tpd

    您发送的所有 PN 均包含 VIH:

    SN74AUP1G32 - 2V 最小值

    SN74AHC1G32 - 2.1V 最小值

    SN74LVC1G32 - 2V 最小值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种低开关阈值需要电平转换器、即 SN74AUP1T32或 SN74LV1T32。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    是的、回答正确。

    我正在尝试制造某种电压转换器、但也带有或选项:  

    我还需要非常低的 TPD、以便在链上实现低延迟。

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUP 或 LVC 器件具有最低的传播延迟。