This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:求和的意义;高阻抗求和;输出

Guru**** 2773795 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1240971/txb0104-meaning-of-high-impedance-outputs

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:TXU0304、TXU0104 、TXU0204

大家好、


我的客户担心输出处于"高阻抗状态"。 她想知道输出在加电和断电期间是否有其他状态、以及这对于器件的运行是否有必要。 她会读取高阻抗、并开始担心电流消耗过大。

您能否详细说明高阻抗状态、如果需要、这会如何影响额外的电流消耗? 如果这是储能应用、有没有办法降低电流消耗?

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阻抗漏电流指定为 IOZ。 不存在过大电流。

    为确保输出处于高阻抗状态、请将 OE 拉为低电平。

    大多数应用具有单向信号、并且使用单向转换器(即 TXU0104/TXU0204/TXU0304)时效果更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    输出是否需要处于高阻抗状态? 这就是她的问题。 如果输出处于高阻抗状态与不处于高阻抗状态、需要权衡哪些因素? 需要是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输出未处于高阻抗状态时、驱动器为高电平或低电平。 在上电期间、当输入信号可能无效或 TXB 可能尚未正常工作时、该高/低状态可能是您的电路的错误状态。 (TXB 输出非常弱、输出阻抗为4 kΩ。 信号错误可能会导致问题、但电流不会出现问题。)