请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC2T45 您好!
我正在使用 sn74lvc2t45从1.8V 转换为3.3V 的 ASP/I2S 接口。 ASP_BCLK 以12.228MHz 的频率运行。 我能够看到除 ASP_BLCK 以外的所有 ASP 信号的正确转换。 ASP_BCLK 生成、但是处于一个非常低的电压电平。
原理图:
注释
- 请注意、ASP_DIN 信号在同一 U7器件中可以很好地进行转换。
- 我删除了 R29、但未观察到差异。
- 我删除了 R37、但未观察到差异。
- 我将+VDDIO 从3.3V 更改为1.8V、但 观察到没有差异。
信号 | 输入1.8V | 输出3.3V |
ASP_BCLK (不工作) |
||
ASP_FSYNC (工作中) |
布局
第1层(顶部)
第2层(实心接地)