This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:输出处于极低电平

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1240482/sn74lvc2t45-output-at-very-low-level

器件型号:SN74LVC2T45

您好!

我正在使用 sn74lvc2t45从1.8V 转换为3.3V 的 ASP/I2S 接口。 ASP_BCLK 以12.228MHz 的频率运行。 我能够看到除 ASP_BLCK 以外的所有 ASP 信号的正确转换。 ASP_BCLK 生成、但是处于一个非常低的电压电平。

原理图:

注释

  • 请注意、ASP_DIN 信号在同一 U7器件中可以很好地进行转换。
  • 我删除了 R29、但未观察到差异。
  • 我删除了 R37、但未观察到差异。
  • 我将+VDDIO 从3.3V 更改为1.8V、但 观察到没有差异。
信号 输入1.8V 输出3.3V

ASP_BCLK

(不工作)

ASP_FSYNC

(工作中)

布局

第1层(顶部)

第2层(实心接地)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是一个焊接问题(接地短路或干燥的焊点)。 多个电路板是否会出现这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我们尝试了5块电路板、均存在相同的问题、这似乎不是焊接问题。 ASP_DIN 信号在同一 U7器件上正确地通过所有这些信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出现了焊接问题。 在许多器件中该引脚上的焊球缺失。