This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T17:上电时的输出波形

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1241504/sn74aup1t17-output-waveform-at-power-on

器件型号:SN74AUP1T17
主题中讨论的其他器件:SN74LV1T125

将0V 连接到输入引脚。
为电源提供3.3V 电压。

当电源电压在大约0.3V 到0.7V 之间时、与电源电压相同的电压会出现在输出端。

输出的这种行为是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于2.3V 的最低建议工作电压时、无法保证正常工作。

    为确保在上电期间禁用输出、请使用具有/OE 输入的缓冲器、例如 SN74LV1T125。