This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G125:推荐使用 TI SN74AUP1G125作为备选元件

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1241508/sn74auc1g125-recommend-the-ti-sn74aup1g125-as-an-alternative-component

器件型号:SN74AUC1G125

技术专家、您好

从 PHY 到 iDRAC 使用以下缓冲区。

目前、TI-SN74AUC1G125DCKR 被用作主电源、不会出现任何问题。

我想询问 TI-SN74AUP1G125DCKR 是否也适用于该应用、以及该应用是否有任何具体注意事项(例如上升和下降时间)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUP 器件针对低功耗进行了优化、因此输出较弱。

    可实现的数据速率取决于电源电压:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。我想问 几个问题。 根据表格,
    1. SN74AUP1G125DCKR 可能不符合125MHz 规范(Vcc 为1.8V)?
    2.我们只需要一个缓冲器 是否有任何建议符合125MHz 的规范且与 SN74AUC1G125DCKR 的封装相同?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,80 MHz 低于125 MHz。

    2.在1.8V 时、除了 AUC 缓冲器没有其他选择。