This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G126:从输入到 Vcc 的 ESD 二极管?

Guru**** 2973330 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1242849/sn74lvc2g126-esd-diodes-from-input-to-vcc

器件型号:SN74LVC2G126

大家好!

我想知道 SN74LVC2G126至 Vcc 的输入引脚是否存在任何 ESD 二极管。 此外、如果我施加大于电源电压的输入、是否会导致器件产生任何泄漏电流?

谢谢!

P·鲁宾斯泰因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    SN74LVC2G126在输入端到 Vcc 之间没有 ESD 二极管。这意味着输入过压耐受、并且在其输入上施加大于 Vcc 的电压是可接受的。 请参阅此 常见问题解答 以了解有关这方面的更多信息。