This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:1.0V<->1.8V 传输。 电流消耗

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1242742/lsf0102-1-0v---1-8v-transmission-current-consumption

器件型号:LSF0102

大家好、

我理解、从其他 E2E 主题和 培训视频中、电流消耗的计算如下  

(VccB - VccA - Vgs)/200k Ω

 其中 Vgs = 0.8V、200k Ω 是偏置电阻器的电阻。

此器件是否可以将1.0V 转换为1.8V I2C? 如果是、Vccx 的电流消耗几乎为0?

数据表显示 LSF0102可用于2.5V 至3.3V 的电压范围。 所以我认为它可以...

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此方程式正确计算了 LSF 本身的消耗。 (更多的电流流过 I²C Ω 上拉电阻器。)

    1.0V 和1.8V 是有效电压。