This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT125:最大值 结温

Guru**** 2541750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1242700/sn74hct125-max-junction-temperature

器件型号:SN74HCT125

您好!

缓冲器 IC SN74HCT125D 允许的最高结温是多少? 在数据表中找不到这方面的任何规格。  

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150°C;它在绝对最大额定值表中。

    (在正常操作期间、当您处于建议的操作条件内时、将无法到达。)