This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:SN74LVC1G125:SN74LVC1G125在2.5Vcc 时是否支持125MHz?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, SN74AUC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1242685/sn74lvc1g125-sn74lvc1g125-can-sn74lvc1g125-support-125mhz-at-2-5vcc

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件: SN74AUC1G125

您好、支持团队

我们希望 在2.5Vcc 时使用支持125MHz 的 SN74LVC1G125吗?

如果有、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将起作用。 SN74AUC1G125针对低电压进行了更好的优化。